Página de configuración de Mapeado Modbus
El mapeado Modbus permite la comunicación entre un controlador
Micro800
y dispositivos Modbus, como una DesignStation de PanelView Component (PVC). El mapeado Modbus admite hasta 200 variables y está disponible para los siguientes controladores:- Micro820L20E
- Micro850L50E
- Micro870L70E
Utilice la página de configuración
Mapeado Modbus
para:- Asociar un valor de dirección de Modbus a una variable en el controladorMicro800.
- Eliminar una asociación de dirección de Modbus.
- Exportar mapeados Modbus.
- Importar mapeados Modbus.
El formato de la dirección de Modbus es específico del dispositivo. Aunque se puede documentar de múltiples maneras para que el usuario lo entienda, los bytes transmitidos a través del cable siguen siendo idénticos. En los siguientes ejemplos, un controlador
Micro800
actúa como esclavo y la dirección lógica de la primera bobina es 000001.- Ejemplo de PVCSe usa el mismo formato cuando se configura la dirección de Modbus en PVC DesignStation yFactoryTalk Design Workbench. En concreto, a la primera bobina se le asigna la dirección 000001 en la PVC DesignStation yFactoryTalk Design Workbench. Si escribe la misma dirección de Modbus, se vincula un tag de PVC DesignStation a una variable deFactoryTalk Design Workbench.
- Ejemplo de otros dispositivosEn algunos dispositivos, el formato del rango de direcciones de Modbus no se ajusta al formato del mapeado Modbus deFactoryTalk Design Workbench. Un formato común del maestro es representar la dirección de Modbus, que es la dirección física que se transmite por el hilo, con la dirección Modbus en 000000 asignada a la primera bobina. En estos casos, la dirección maestra de 000000 de la primera bobina se debe asignar a 000001 en el mapeado Modbus deFactoryTalk Design Workbench.
Configuración | Descripción |
|---|---|
Ethernet | Proporciona un vínculo a la página de configuración Ethernet del controlador, donde se puede activar el protocolo de control de transmisión (TCP) de Modbus. |
Nombre de la variable | Especifica el nombre de la variable que está asociado con la dirección actual de Modbus. El mapeado Modbus admite hasta 200 variables. |
Tipo de datos | Especifica los tipos de datos de Modbus disponibles para la configuración. |
Dirección | Especifica la dirección de Modbus que se introducirá. Una dirección tiene 5 o 6 números, donde el primer número representa el tipo de registro.
|
Dirección utilizada | Especifica el rango de direcciones de Modbus que se puede asociar con una variable. Los valores varían según la dirección de Modbus y el tipo de datos. Los rangos de direcciones de 6 dígitos son los siguientes:
Los rangos de direcciones de 5 dígitos son los siguientes:
|
Entregue su opinión