Ver el modo de controlador

Si está conectado a un controlador
Micro800
, utilice
Conexión
para ver el modo del controlador.
Requisitos previos
  • El controlador está en línea.
Para ver el modo de controlador
  • En
    Conexión
    , seleccione abrir rectángulo de lista desplegable para expandir el modo de controlador. Los modos de controlador disponibles son los siguientes:
    • Programa
      : El controlador está en el modo de no ejecución y se puede programar. El modo no se puede cambiar de forma remota.
    • Programa remoto
      : El controlador está en el modo de no ejecución y se puede programar. El modo se puede cambiar de forma remota.
    • Ejecución
      : El controlador está en el modo de ejecución. El modo no se puede cambiar de forma remota.
    • Ejecución remota
      : El controlador está en el modo de ejecución remota y muestra los valores conectados desde el controlador en
      FactoryTalk Design Workbench
      . El modo se puede cambiar de forma remota.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal