RSLinx Classic y FactoryTalk Linx no pueden compartir el USB con el controlador DF1

Existe la restricción de que
RSLinx Classic
y
FactoryTalk Linx
no pueden compartir los USB a los controladores DF1, que se utilizan con
Micro810
LC10 (2080-USBADAPTER) y
Micro820
L20E con pantalla LCD remota (2080-REMLCD). Como los USB a los controladores DF1 se configuran automáticamente al conectar el cable USB, únicamente podrá comunicarse correctamente el programa que primero controle el controlador.
Como el USB al controlador DF1 no se puede compartir entre
RSLinx Classic
y
FactoryTalk Linx
, debe asegurarse de que el programa que toma el control del controlador primero es el correcto. Una vez que cada programa asuma el control del controlador, dicho control será permanente. Como
FactoryTalk Linx
siempre se ejecuta como servicio en segundo plano, puede detenerse para dejar de asumir el control del controlador.
RSLinx Classic
puede ejecutarse como una aplicación, de modo que puede detenerse para dejar de asumir el control del controlador, pero también puede configurarse para ejecutarse como un servicio, como
FactoryTalk Linx
.
Para evitar conflictos, realice una de las acciones siguientes:
  • Reinicie el equipo
    1. Desconecte el cable del dispositivo y reinicie el equipo para asegurarse de que ambos programas se han cerrado.
    2. Inserte el cable al dispositivo de nuevo y reinicie el controlador.
    3. Busque el controlador
      Micro810
      LC10 o
      Micro820
      L20E desde
      RSLinx Classic
      RSWho o el explorador
      FactoryTalk Linx
      . El programa que lo primero lo haga, obtendrá el control del controlador.
  • Alternativas al reinicio del PC-
    RSLinx Classic
    a
    FactoryTalk Linx
    :
    1. Cierre
      RSLinx Classic
      si se está ejecutando como una aplicación. Asegúrese de que
      RSLinx Classic
      sigue sin ejecutarse comprobando la Barra de tareas. Si
      RSLinx Classic
      se ejecuta como un servicio, cierre
      RSLinx Classic
      yendo a
      Inicio
      Servicios
      y deteniendo el servicio.
    2. Retire el cable USB y ejecute el explorador
      FactoryTalk Linx
      .
    3. Introduzca el cable USB de nuevo y el controlador aparecerá en el explorador.
  • Alternativas al reinicio del PC-
    RSLinx Classic
    a
    RSLinx Classic
    :
    1. Cierre todas las ventanas
      FactoryTalk
      del explorador y
      FactoryTalk Administration Console
      del explorador de comunicaciones. El servicio
      FactoryTalk Linx
      también puede cerrarse completamente en
      Inicio
      Servicios
      y deteniendo el servicio.
    2. Retire el cable USB y ejecute
      RSLinx Classic
      RSWho.
    3. Introduzca el cable USB de nuevo y el controlador aparecerá en RSWho.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal