Diagnóstico de comunicación para DeviceNet
La página de diagnóstico de comunicación para DeviceNet está disponible en la página de configuración de Módulo enchufable 2080-DNET20 si el módulo enchufable es de la revisión 2.
Cuando el controlador está conectado, el botón
Diagnosticar
está disponible. Cuando FactoryTalk Design Workbench
esté en el modo en línea, la página de diagnóstico estará habilitada y los valores estarán actualizados respecto del controlador.
CONSEJO:
Si el controlador
Micro800
está protegido por contraseña, introdúzcala para ver el Diagnóstico de comunicación
para DeviceNet.La siguiente tabla enumera las estadísticas supervisadas y mostradas en tiempo real al diagnosticar la comunicación serie y el puerto serie que utiliza el driver DeviceNet.
Archivado | Descripción |
|---|---|
Número de ranura | Muestra la ranura en la que el módulo enchufable 2080-DNET20 está conectado al controlador Micro820 L20E, Micro850 L50E o Micro870 L70E.Números de ranura: del 1 al 5. |
Estado | Muestra el estado del escáner. El estado es de solo lectura. Para ver la información de contacto, consulte Códigos de estado de escáner de DeviceNet. |
Modo | Muestra el modo del escáner: inactivo o en funcionamiento. |
Velocidad en baudios | Muestra la velocidad en baudios del escáner. Los valores son:
|
Dirección | Muestra la dirección de escáner leída desde el dispositivo. |
Exploración automática | Muestra el estado de la exploración automática como habilitada o deshabilitada. |
Nodos en la lista de exploración | Muestra los nodos habilitados en la red. Se pueden habilitar hasta 20 nodos. Los estados de los nodos son:
|
Entregue su opinión