Supervisión del eje de movimiento

La página
Monitor del eje
está disponible si:
Utilice la página
Monitor del eje
para:
  • Seleccionar el eje que desea supervisar.
  • Ver el estado del eje, la velocidad, el movimiento, la posición actual y la posición de destino.
  • Ver el código de error y la descripción si el eje detecta un error.
Elementos de la página Monitor del eje
Ítem
Descripción
Nombre del eje
Especifica los nombres de los ejes asignados al controlador.
Se muestran hasta tres ejes, en función del tipo de controlador y del número de ejes configurados.
Estado del eje
Especifica el estado del eje que está supervisando. Las opciones son:
  • Deshabilitado
  • Atascado
  • Movimiento discreto
  • Movimiento continuo
  • Autodirección
  • Parando
  • Parada de error
Eje en inicio
Especifica si el eje está en la posición inicial. Los valores son:
  • Sí
    . El eje está en el punto de inicio definido para el movimiento del eje, o la posición de inicio.
  • No
    .
Movimiento
Describe el movimiento del eje. Si el eje no está movimiento, es inactivo. Los valores son:
  • Acelerando
  • Desacelerando
  • Velocidad constante
  • Desactivar
Descripción del error
Muestra el código de error y la descripción cuando se produce un error en el eje. Si no hay errores, está vacía.
Para obtener más información, consulte los códigos de error AxisErrorID.
Posición y velocidad
Posición de comando
Especifica la posición actual del eje mientras se ejecuta el comando.
Posición de destino
Especifica el valor de la posición de destino definida para el eje.
Utilice el valor de entrada de
Posición
del bloque de funciones MC_MoveAbsolute para definir la posición de destino.
Velocidad
Especifica la velocidad actual del eje cuando se ejecuta el comando.
Velocidad de destino
Muestra la velocidad de destino o velocidad máxima del eje.
Utilice el valor de entrada de
Velocidad
en el bloque de funciones MC_MoveRelative, MC_MoveAbsolute o MC_MoveVelocity para definir la velocidad de destino.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal