cambio de modo de ejecución del controlador

El cambio de modo de ejecución (RMC, Run mode change) permite realizar cambios específicos en el proyecto sin interrumpir el modo del controlador. RMC está disponible para los proyectos que utilizan los controladores
Micro820
L20E,
Micro850
L50E y
Micro870
L70E.
Para entrar en el modo RMC, asegúrese de que el controlador esté en uno de los siguientes modos después de descargar, cargar o detectar un proyecto:
  • Programa remoto
  • Ejecución remota
    . El controlador no está en modo de ejecución fija, programa fijo, fallo, suspensión o descarga.
CONSEJO:
  • Los límites de memoria para RMC se definen en la página de configuración de memoria. Si se exceden los límites, sus cambios de RMC no se podrán completar.
  • Al cambiar el nombre de una unidad de organización del programa (Program Organization Unit, POU) en modo RMC, se crea una POU en la memoria asignada de RMC.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal