Compilar un proyecto de Micro800

Compile su proyecto de Micro800 para identificar y corregir los errores en el código. Antes de compilar el proyecto, compruebe que todas las descargas se han completado y que ha guardado el proyecto.
Requisitos previos
Para compilar un proyecto de Micro800
  1. Para compilar el proyecto, realice una de las siguientes acciones:
    • En el
      Organizador de proyectos
      , seleccione el nodo de controlador y, a continuación, en la barra de menús, seleccione
      Dispositivo
      Compilar
      .
    • En el
      Organizador de proyectos
      , haga clic con el botón secundario en el nodo de controlador y, a continuación, seleccione
      Compilar
      .
    CONSEJO: Si un proyecto excede la capacidad de la memoria del controlador de destino, fallará la compilación. Elimine las variables innecesarias o simplifique la lógica para reducir el uso de memoria.
  2. (opcional) Supervise el proceso e identifique y resuelva cualquier error de compilación del proyecto:
    1. En el panel
      Salida
      , en la página
      Registro
      , supervise el progreso de la compilación e identifique los errores de compilación.
    2. En el panel
      Salida
      , en la página de
      Lista de errores
      , vea y resuelva los errores de compilación.
    3. Borre los errores de compilación realizando una de las siguientes acciones:
      • En el
        Organizador de proyectos
        , haga clic con el botón secundario en el nodo de controlador y, a continuación, seleccione
        Limpiar
        .
      • En la barra de menús, seleccione
        Dispositivo
        Limpiar
        .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal