Eliminar una variable

Utilice la cuadrícula de variables para eliminar una variable de una instancia de cuadrícula de variables globales o locales.
Después de eliminar una variable, esta se elimina de la cuadrícula, pero permanece como una variable sin definir en el programa. Las variables que aparecen atenuadas, como las variables de sistema y las de E/S, son de solo lectura y no se pueden eliminar.
Para eliminar una variable
  1. Abra la cuadrícula de variables globales o locales.
  2. En la cuadrícula de variables, seleccione una o más variables.
  3. Para eliminar las variables seleccionadas, realice una de las siguientes acciones:
    • Haga clic con el botón secundario en el encabezado de fila de cualquier variable seleccionada y, a continuación, seleccione
      Eliminar
      .
    • Seleccione la tecla
      Supr
      .
  4. En la barra de menús, seleccione
    Archivo
    Guardar
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal