Módulos enchufables publicados de forma independiente

Cada versión de
FactoryTalk Design Workbench
incluye un conjunto de módulos enchufables para los controladores
Micro800
, que puede agregarse al controlador y configurarse mediante el espacio de trabajo de configuración del módulo enchufable de
FactoryTalk Design Workbench
.
Algunos módulos enchufables se publican y están disponibles con independencia de la versión de software. Vienen con un paquete de soporte que, cuando se instala, actualiza el software
FactoryTalk Design Workbench
.
Una vez agregado un módulo enchufable publicado de forma independiente, este estará disponible en el
Organizador de proyectos
en el nodo
Módulo enchufable
. La configuración de los módulos enchufables publicados de forma independiente sigue el mismo procedimiento que otros módulos enchufables en
FactoryTalk Design Workbench
.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal