Agregar un módulo enchufable al controlador

Utilice módulos enchufables para ampliar los controladores
Micro800
y obtener E/S adicionales, comunicaciones, copias de seguridad de memoria y funciones especiales.
Para agregar un módulo enchufable al controlador
  1. En el
    Organizador de proyectos
    , vaya a
    Configuraciones de E/S
    Módulo enchufable
    .
  2. Haga clic con el botón secundario en
    Módulo enchufable
    y, a continuación, seleccione
    Nuevo módulo
    .
  3. En
    Agregar módulo
    , seleccione un módulo enchufable y, a continuación, seleccione
    Agregar
    .
  4. En
    Definición de los dispositivos
    , configure los ajustes de ranura, revisión y errores de controlador y, a continuación, seleccione
    Aceptar
    .
    CONSEJO: Para abrir la página de configuración de un módulo enchufable, en el
    Organizador de proyectos
    , haga doble clic en
    <plug-in-ID>
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal