Ajustes de dispositivo Ethernet

Después de agregar un dispositivo Ethernet, se crea un nodo
<device-name>
bajo
Ethernet
en el
Organizador de proyectos
. Para ver y configurar los dispositivos Ethernet, realice una de las siguientes acciones:
  • Haga doble clic en el nodo.
  • Haga clic con el botón secundario en el nodo y seleccione
    Propiedades
    .
La configuración que se muestra en la página
<device-catalog-number: device-name>
varía según el tipo de dispositivo que haya agregado.
Ajustes de dispositivo Ethernet
Configuración
Descripción
Información - Descripción general
Muestra:
  • La referencia de catálogo del dispositivo.
  • El proveedor del dispositivo.
  • Los ajustes de codificación electrónica y dirección Ethernet que ha introducido al agregar el dispositivo.
  • La dirección IP del dispositivo.
  • La potencia nominal del variador del dispositivo.
  • El botón
    Definición del dispositivo
    .
    Seleccione el botón para abrir el cuadro de diálogo
    Definición del dispositivo
    y cambie los ajustes según sea necesario.
Ajustes del cuadro de diálogo Definición de los dispositivos
Tipo de dispositivo
Muestra el número de catálogo del dispositivo agregado. Es de solo lectura.
Nombre
Muestra el nombre del dispositivo que ha introducido. El nombre debe ser único. No establezca un nombre usando el tipo de dispositivo, ya que contiene palabras reservadas. Le recomendamos que añada un número al tipo de dispositivo. Por ejemplo, powerflex523_1.
Descripción
Muestra la información adicional sobre el dispositivo. Es opcional.
Dirección Ethernet
Especifique la dirección IP del dispositivo agregado. La dirección predeterminada es 1.1.1.1.
Revisión
Muestra la revisión del dispositivo, que consta de un número de revisión principal seguido de un número de revisión menor.
  • La revisión principal indica la revisión de la interfaz al dispositivo. El valor oscila entre 0 y 127. El valor predeterminado es 0.
  • La revisión menor indica la revisión del firmware. El valor oscila entre 0 y 255. El valor predeterminado es 0.
Codificación electrónica
Muestra la opción de codificación electrónica seleccionada. La codificación electrónica reduce la posibilidad de utilizar un dispositivo incorrecto en el sistema de control al comparar el dispositivo especificado en el proyecto con el dispositivo instalado. Las opciones disponibles varían según el tipo de dispositivo seleccionado:
  • Módulo compatible
    permite al dispositivo instalado aceptar la clave del dispositivo que está definido en el proyecto cuando el dispositivo instalado puede emular al dispositivo definido. Normalmente, se usa en los siguientes escenarios cuando se reemplaza un dispositivo (dispositivo A) por otro (dispositivo B):
    • El dispositivo A y el dispositivo B la misma referencia de catálogo.
    • El dispositivo B tiene la misma revisión principal o una posterior que el dispositivo A.
    • Cuando el dispositivo A y el dispositivo B tienen la misma revisión principal, el dispositivo B debe tener la misma revisión menor o una posterior que el dispositivo A; cuando el dispositivo B tiene una revisión principal posterior al dispositivo A, la revisión menor del dispositivo B puede ser cualquier número.
  • Deshabilitar codificación
    no tiene en cuenta los atributos de codificación al intentar comunicarse con un dispositivo y puede generar una comunicación con un dispositivo cuyo tipo es diferente del tipo especificado en el proyecto.
  • Coincidencia exacta
    indica que todos los atributos de codificación deben coincidir para establecer la comunicación. Si un atributo no coincide exactamente, la comunicación con el dispositivo no se establecerá.
Modo
Especifica el modo de funcionamiento del dispositivo. Las opciones son:
  • Velocity
  • Posición
La configuración está disponible para los tipos de dispositivo
PowerFlex®
525-EENET y
PowerFlex
525-E2P.
Potencia nominal del variador
Muestra el valor de potencia con clases globales de voltaje del variador. Está disponible cuando se selecciona un variador
PowerFlex
.
Configuración: Conexión
Intervalo entre paquetes solicitado
Especifica la velocidad de actualización de conexión. La conexión transfiere los datos hacia o desde el dispositivo al menos con la frecuencia especificada.
El valor está comprendido entre 5 y 9999,9. El valor predeterminado es 20,0. El rango para
Kinetix®
5100 es de 5 a 3200.
El ajuste se puede configurar cuando el controlador está en línea.
Conexión unicast a través de EtherNet/IP
Determina si se utiliza una conexión unicast a través de EtherNet/IP o conexiones de multidifusión.
El ajuste se puede configurar cuando el controlador está en línea.
Inhibir módulo
Determina si se inhibirá la conexión con el módulo.
El ajuste se puede configurar cuando el controlador está en línea.
Fallo mayor en el controlador si la conexión falla en el modo de ejecución
Permite al controlador comprobar la comunicación de Clase 1 con el dispositivo al cambiar del modo
Programa
al modo
Ejecución
. Si está conectado, el controlador entra en modo de
Ejecución
. De lo contrario, se produce el fallo 0xF8A4.
Conexión - Fallo de conexión
Muestra información sobre fallos de conexión, si los hay, mientras está en línea.
Configuración - Configuración de comunicación
Formato de comunicación
Especifica el formato de comunicación del dispositivo. La configuración está disponible para dispositivos genéricos.
El formato de comunicación seleccionado para un módulo de E/S determina cómo se comunica el módulo con el controlador, qué páginas de configuración están disponibles y la estructura de tags y el método de configuración que se utilizarán para configurar el módulo. En concreto, el formato de comunicación determina:
  • El formato de los datos de entrada y salida para el módulo de E/S
  • El formato de los datos de configuración para el módulo de E/S
    • Instancia de ensamblaje de entrada
      especifica el punto de conexión de entrada para la conexión principal. El valor está comprendido entre 1 y 65.535. El valor predeterminado es 1.
    • Tamaño de entrada
      especifica el tamaño de la instancia de ensamblaje de entrada. El rango de tamaño varía según el
      formato de comunicación
      seleccionado:
      • Datos - DINT: De 1 a 125
      • Datos - INT: De 1 a 250
      • Datos - REAL: De 1 a 125
      • Datos - SINT: De 1 a 500
      • Datos de entrada - DINT: De 1 a 125
      • Datos de entrada - INT: De 1 a 250
      • Datos de entrada - REAL: De 1 a 125
      • Datos de entrada - SINT: De 1 a 500
    • La
      Instancia de ensamblaje de salida
      especifica el punto de conexión de salida para la conexión principal. El valor está comprendido entre 1 y 65.535. El valor predeterminado es 1.
    • Tamaño de salida
      especifica el tamaño de la instancia de ensamblaje de salida. El tamaño varía según el
      formato de comunicación
      seleccionado:
      • Datos - DINT: De 1 a 124
      • Datos - INT: De 1 a 248
      • Datos - REAL: De 1 a 124
      • Datos - SINT: De 1 a 496
  • La
    Instancia de ensamblaje de configuración
    especifica el destino de la conexión. El valor está comprendido entre 1 y 65.535. El valor predeterminado es 1.
  • Tamaño de configuración
    especifica el número de palabras de configuración de 8 bits necesarias para comunicarse con el módulo. El ensamblaje consta de la matriz de configuración predeterminada y las partes adicionales de otras matrices. El valor oscila entre 0 y 400. El valor predeterminado es 0.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal