Probar el programa en ejecución
Siga los pasos para comprobar el programa de lógica de escalera Traffic_Light_Control y verifique que el programa funciona correctamente.
Utilice el programa Traffic_Light_Control para:
- Supervise el programa que se está ejecutando en el controladorMicro870L70E.
- Forzar entradas.
- Controlar salidas.
En los pasos anteriores, descargó el proyecto Semáforo al controlador
Micro870
L70E y luego cambió el controlador al modo Ejecución
.Para probar el programa en ejecución
- Compruebe que el controlador está en modo deEjecución remota.
- En elOrganizador de proyectos, haga doble clic enTraffic_Light_Controlpara abrir el programa.
- En elOrganizador de proyectos, haga doble clic enVariables globalespara abrir la cuadrícula de variables globales.
- En la cuadrícula de variables globales, realice una de las siguientes acciones:
- En la columnaForzar, active la casilla de verificaciónForzarpara _IO_EM_DI_0.
- En la columnaValor, active la casilla de verificaciónForzarpara _IO_EM_DI_0.
En el controladorMicro870L70E, los indicadores LED de salida cambiarán de estado. En el editor de lógica de escalera, las salidas cambiarán de estado en las columnasValoryValor físico. - Desmarque la casilla de verificaciónValorpara detener el forzado de la variable.Para permitir que el programa o fuentes externas cambien el valor, desmarque la casilla de verificación de la columnaForzar.Si detecta errores, actualice el programa Traffic_Light_Control y vuelva a descargarlo en el controladorMicro870L70E.
Entregue su opinión