Requisitos de hardware y software
En el proyecto de ejemplo, se utiliza un controlador
Micro870
L70E. Puede usar un controlador Micro820
L20E o un controlador Micro850
L50E en su lugar.El proyecto de ejemplo requiere los siguientes componentes de hardware y software:
- FactoryTalk Design Workbench
- Controlador de Ethernet, que es opcional
- ControladorMicro870L70E (2080-L70E-24QBB)
- Fuente de alimentación de CC de 24 voltios (2080-PS120-240 V de CA o equivalente)
- Módulo enchufable 2080-MEMBAK-RTC2
- Módulo enchufable 2080-IF4
Entregue su opinión