Establecer comunicaciones con el controlador
Use las tareas para establecer una comunicación con el controlador y completar las siguientes tareas:
- Conecte el cable USB del controladorMicro870L70E al equipo.
- Agregue un driver USB.
- Conéctese al controladorMicro800.
- (Opcional) Instale el controlador de Ethernet e introduzca manualmente la dirección IP del controladorMicro800.
Antes de estos pasos, ha creado un bloque de funciones definidas por el usuario Traffic_Controller_FB, ha definido las variables de entrada y salida y ha agregado una instancia de Traffic_Controller_FB al programa de diagrama de lógica de escalera Traffic_Light_Control.
Entregue su opinión