Descargar el proyecto en el controlador
Siga los pasos para descargar el proyecto Semáforo en el controlador
Micro870
L70E, cambie el controlador al modo de Ejecución remota
y verifique que el controlador se esté ejecutando.Para descargar el proyecto en el controlador
- Compruebe que el interruptor del controladorMicro870L70E se encuentre en la posición central (en el modo dePrograma remoto).
- (opcional) Para compilar el proyecto, realice una de las siguientes acciones:
- En la barra de menús, seleccione .
- Haga clic con el botón secundario en el controlador y, a continuación, seleccioneCompilar.
- Utilice el panelSalidapara comprobar que la compilación se ha realizado correctamente. Corrija los errores que puedan aparecer en el programa antes de descargarlo.
- Para descargar el proyecto, realice una de las siguientes acciones:
- En la barra de menús, seleccione el
. En el Centro en línea, seleccione la casilla de verificación junto al controlador y, a continuación, seleccioneDescargar. - En elOrganizador de proyectos, haga clic con el botón secundario en el controlador y, a continuación, seleccioneDescargar.
- Compruebe si el proyecto Semáforo se está ejecutando en el controlador siguiendo estos pasos:
- Compruebe que la luz de ejecución del controlador es verde sin luces rojas.
- Abra el panelConexión, y compruebe que elModo de controladoresEjecuciónoEjecución remota.
Entregue su opinión