Agregar un bloque de funciones definidas por el usuario a un programa de lógica de escalera
Use los pasos para agregar el bloque de funciones definidas por el usuario Traffic_Controller_FB al Traffic_Light_Control de la unidad de organización del programa (POU).
Requisitos previos
Para agregar un bloque de funciones definidas por el usuario a un programa de lógica de escalera
- En elOrganizador de proyectos, expandaProgramasy, a continuación, haga doble clic enTraffic_Light_Controlpara abrir el programa.
- En laCaja de herramientas, busque y arrastreTraffic_Controller_FBa la línea 0.
- Haga clic con el botón secundario en el cuadro situado junto aTraffic_Controller_FBy, a continuación, seleccioneNueva variable.
- EnNueva variable, escriba el nombre de la variableTraffic_Controller_FB_1, y, a continuación, seleccioneCrear.
- En el panelPropiedades, activeEN/ENOparaTraffic_Controller_FB.
- Para guardar el proyecto, realice una de las siguientes acciones:
- En la barra de menús, seleccione el
. - En el menúArchivo, seleccioneGuardar.
El primer bloque de función que conecta directamente a la llamada de escalera es el bit de habilitación (EN) de bloque de función. Las cuatro entradas restantes del bloque de funciones son entradas "reales" que indican si un vehículo está esperando en un semáforo en rojo en cualquiera de las cuatro direcciones posibles: Norte, sur, este u oeste. Estas entradas se asignan a cuatro variables de entrada booleanas locales al bloque de función: N_CAR_SENSOR, S_CAR_SENSOR, E_CAR_SENSOR y W_CAR_SENSOR. Debe asignar cuatro entradas del controladorMicro870L70E a estas entradas del bloque de funciones.Para ver los nombres completos y tipos de datos de las variables que están asociadas con estas entradas y salidas, pase el cursor por encima del bloque de instrucciones para mostrar la información sobre herramientas:
Entregue su opinión