Cambiar el nombre de un controlador

Utilice el panel
Propiedades
para cambiar el nombre de un controlador.
Las convenciones de nombre son las siguientes:
  • El nombre puede tener un máximo de 32 caracteres.
  • El nombre está restringido a caracteres alfanuméricos y de subrayado.
  • El nombre no puede terminar con un carácter de subrayado ni contener caracteres de subrayado consecutivos.
Para cambiar el nombre de un controlador
  1. En el
    Organizador de proyectos
    , seleccione el controlador.
    El panel
    Propiedades
    muestra el nombre del controlador y la referencia de catálogo.
  2. En el panel
    Propiedades
    , escriba el nuevo nombre.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal