Eliminar un controlador
Cuando se elimina un controlador de un proyecto, la acción no se puede deshacer. Se eliminan todos los programas lógicos, las variables y los bloques de funciones definidas por el usuario asociados al controlador.
Para eliminar un controlador
- Para abrirEliminar dispositivos, realice una de las siguientes acciones:
- En elOrganizador de proyectos, haga clic con el botón secundario en el controlador y, a continuación, seleccioneEliminar.
- En elOrganizador de proyectos, seleccione el nodo del controlador y, a continuación, seleccione el
. - En elOrganizador de proyectos, seleccione el controlador y, a continuación, seleccione la teclaSupr.
- EnEliminar dispositivos, seleccioneEliminar.
Entregue su opinión