Agregar una función definida por el usuario

Utilice el nodo
Funciones definidas por el usuario
en el
Organizador de proyectos
para crear programas lógicos para los proyectos de controladores.
Las funciones definidas por el usuario (user-defined functions, UDF) definen un cálculo simple que solo requiere una salida. Una vez creada una UDF, esta se agrega al elemento de bloque de instrucción y se puede reutilizar al igual que otros bloques de funciones en
FactoryTalk Design Workbench
.
CONSEJO: Los parámetros de entrada de la UDF admiten los tipos de datos estructurados y de las matrices. El parámetro de salida de la UDF solo admite tipos de datos simples.
Cree UDF en los siguientes lenguajes de programación:
  • Diagrama de bloque de funciones (FBD)
  • Diagrama de lógica de escalera (LD)
  • Texto estructurado (ST)
Para agregar una función definida por el usuario
  1. En el
    Organizador de proyectos
    , expanda
    Activos
    .
  2. Haga clic con el botón secundario en
    Funciones definidas por el usuario
    y, a continuación, seleccione
    Nueva función definida por el usuario
    .
  3. En
    Nueva función definida por el usuario
    , escriba el nombre de la UDF, seleccione el tipo de UDF y, a continuación, escriba la descripción según sea necesario.
  4. Seleccione
    Crear
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal