Abrir la lógica de UDFB y ver sus instancias
Use el menú contextual
Abrir lógica de instrucción
para abrir un bloque de funciones definidas por el usuario (UDFB) o una función definida por el usuario (UDF) a los que llama el programa actual.Cuando el controlador esté conectado, si se llama al UDFB varias veces, se mostrará una lista de instancias. Seleccione una instancia para abrirla en el editor de lenguaje.
Requisitos previos
- El controlador está en línea.
Para abrir la lógica de UDFB y ver sus instancias
- Abra el programa que llama al UDFB.
- En el editor de lenguaje, haga clic con el botón secundario en el UDFB, y, a continuación, seleccioneAbrir lógica de instrucción.El UDFB se abre en el editor de lenguaje.
- (Opcional) En la lista de instancias de UDFB, seleccione una instancia para abrirla en el editor de lenguaje.

Entregue su opinión