Agregar elementos del programa a un bloque de funciones definido por el usuario
Utilice los siguientes pasos para agregar elementos de programa al bloque de funciones definidas por el usuario (User-Defined Function Block, UDFB).
Para agregar elementos del programa a un bloque de funciones definidas por el usuario
- En elOrganizador de proyectos, vaya a .
- Haga doble clic en el<UDFB-name>para abrirlo en el editor de lenguajes.
- En el editor de lenguaje, en laCaja de herramientas, arrastre un elemento de programa a una ubicación válida.
Entregue su opinión