Agregar parámetros a un bloque de funciones definidas por el usuario

Utilice la ventana
Parámetros
para agregar y editar parámetros y variables locales de bloques de funciones definidas por el usuario (UDFB).
La ventana
Parámetros
proporciona una vista gráfica de los parámetros y las variables locales.
Las reglas para los nombres y parámetros de UDFB son las siguientes:
  • El nombre de un UDFB puede tener un máximo de 128 caracteres.
  • Un UDFB puede contener un máximo de 128 parámetros.
  • Un UDFB no puede tener más de 20 parámetros de entrada o 20 parámetros de salida.
Para agregar parámetros a un UDFB
  1. En el
    Organizador de proyectos
    , vaya a
    Activos
    Bloques de funciones definidas por el usuario
    <UDFB-name>
    .
  2. Haga clic con el botón secundario en
    <UDFB-name>
    y, a continuación, seleccione
    Parámetros
    .
  3. En
    Parámetros de <UDFB-name>
    , seleccione una de las siguientes opciones:
    • Nueva entrada
    • Nueva salida
  4. Especifique el nombre, el tipo de datos, la dimensión y el comentario del parámetro según sea necesario.
  5. (Opcional) Seleccione
    Subir
    o
    Bajar
    para cambiar el orden de los parámetros.
  6. Seleccione
    Aceptar
    .
    CONSEJO: Para eliminar un parámetro, seleccione el parámetro y, a continuación, seleccione
    Eliminar parámetro
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal