Caja de herramientas de texto estructurado
Use la
Caja de herramientas
de texto estructurado (ST) para agregar elementos de programa al diagrama de ST.La
Caja de herramientas
se muestra de forma predeterminada. Si está oculta, realice una de las siguientes acciones:- En la barra del panel, seleccione
. - En el menúVer, seleccioneCaja de herramientas.
Caja de herramientas de ST

Ítem | Descripción |
|---|---|
![]() | Agrega la instrucción de fragmento de código IF-THEN-ELSEIF-ELSE-END_IF al editor. |
![]() | Agrega la instrucción de fragmento de código Case al editor. |
![]() | Agrega la instrucción de fragmento de código FOR al editor. |
![]() | Agrega la instrucción de fragmento de código WHILE al editor. |
![]() | Agrega la instrucción de fragmento de código REPEAT al editor. |
![]() | Muestra las categorías de los elementos del programa. Al seleccionar una categoría, se filtran los elementos de programa mostrados. |
![]() | Muestra los elementos de programa de la categoría seleccionada. |
![]() | Contiene el nombre del elemento introducido para una búsqueda rápida. Al introducir, los elementos que contienen el texto de búsqueda aparecerán en la Caja de herramientas . |
Entregue su opinión