Insertar un fragmento de código

Los fragmentos de código son bloques predefinidos de código que se insertan en un programa de texto estructurado.
Para insertar un fragmento de código
  1. En el editor de lenguaje de texto estructurado, coloque el cursor donde desee insertar un fragmento de código.
  2. Escriba la palabra clave del fragmento de código y, a continuación, seleccione el fragmento de código de la lista de solicitudes o seleccione
    Tabulación
    .
    También puede arrastrar un fragmento desde la
    Caja de herramientas
    o hacer doble clic en él para insertarlo en la ubicación del cursor en el editor de lenguaje.
    Fragmento de código ST
  3. Rellene los parámetros de los fragmentos.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal