Trabajar en el editor de lenguaje de diagrama de lógica de escalera
Los elementos se agregan al editor de lenguaje del diagrama de lógica de escalera de acuerdo con las siguientes reglas:
- El primer elemento de una línea se agrega en la posición que ha seleccionado.
- Los elementos posteriores se agregan a la derecha del elemento seleccionado en la línea.
- No se admite insertar un elemento a la derecha de un retorno de bobina o salto.
Los métodos para agregar elementos al programa de LD son los siguientes:
Método | Descripción |
|---|---|
Editor de lógica de escalera | Agrega, elimina o copia y pega elementos. |
Caja de herramientas | Agregue elementos e instrucciones al programa de LD. |
Entregue su opinión