Habilitar EN/ENO en instrucciones de diagrama de lógica de escalera

El estado de línea en un diagrama de lógica de escalera (Ladder Diagram, LD) es siempre booleano y la primera entrada y la primera salida de una instrucción están conectadas a la línea. Para las instrucciones que tienen entradas EN o salidas ENO, utilice el panel
Propiedades
para habilitar o deshabilitar EN/ENO:
  • Cuando está habilitado, el valor del parámetro de entrada EN o de salida ENO se muestra en el bit de retraso.
  • Si está deshabilitado, el valor del parámetro de entrada EN o de salida ENO se muestra en el cuadro de instrucción.
Cuando EN/ENO está deshabilitado:
  • Asigne una variable o introduzca el valor del parámetro de entrada EN o de salida ENO para las instrucciones que tengan instancias.
  • Asigne una variable o introduzca el valor para los parámetros de entrada EN o de salida ENO para las instrucciones que no tienen instancias.
IMPORTANTE:
  • Un parámetro de entrada definida por el usuario no se puede utilizar para habilitar o deshabilitar funciones definidas por el usuario (user-defined functions, UDF) o bloques de funciones definidas por el usuario (user-defined function blocks, UDFB) debido a que el parámetro de entrada solo habilita o deshabilita las instrucciones en el interior de los UDF o UDFB.
  • Para habilitar o deshabilitar la ejecución de un UDF o UDFB, seleccione la casilla de verificación
    EN/ENO
    en el panel
    Propiedades
    para los UDF o UDFB especificados. Por ejemplo, cuando
    EN/ENO
    está desactivado, no se ejecuta el UDFB y los parámetros de salida no se sobrescriben.
Para habilitar EN/ENO en instrucciones de diagrama de lógica de escalera
  1. En el editor de lenguaje del diagrama de lógica de escalera, seleccione una instrucción de instancia de bloqueo.
  2. En
    Propiedades
    , active
    EN/ENO
    .
    En algunos casos, se requiere habilitar parámetros para las instrucciones que se ejecutan en una llamada. El siguiente ejemplo muestra un bloque de instrucciones SUS con una entrada
    Enable
    .
    Ejemplo EN/ENO
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal