Comando Bit de conmutación
Utilice el comando Bit de conmutación para cambiar el estado de una etiqueta booleana.
- Si la etiqueta está activada, alternar la desactiva.
- Si la etiqueta está desactivada, alternar la activa.
Si el controlador está fuera de línea o en modo
Programa
, el estado de booleano alternado se mantendrá hasta que lo cambie manualmente.Si el controlador está en modo
Ejecución
, el estado booleano alternado se puede sobrescribir:- por el escaneado de línea, si la lógica de escalera tiene salidas que hagan referencia a la etiqueta booleana alternada.
- por el escaneado de línea, si la etiqueta booleana hace referencia a un módulo de entrada I/O.
- forzando, si la etiqueta booleana hace referencia a un módulo de I/O.
Comando Bit de conmutación

Entregue su opinión