Caja de herramientas del editor de lógica de escalera

Use la
Caja de herramientas
del editor de lógica de escalera para agregar elementos de programa al diagrama de lógica de escalera.
La
Caja de herramientas
se muestra de forma predeterminada. Si está oculta, realice una de las siguientes acciones:
  • En la barra del panel, seleccione el icono Alternar caja de herramientas.
  • En el menú
    Ver
    , seleccione
    Caja de herramientas
    .
Caja de herramientas del editor de lógica de escalera
Caja de herramientas de LD
Caja de herramientas del editor de lógica de escalera
Ítem
Descripción
callout1
Agrega una línea al diagrama de lógica de escalera.
callout2
Contiene el nombre del elemento introducido para una búsqueda rápida.
Al introducir, los elementos que contienen el texto de búsqueda aparecerán en la
Caja de herramientas
.
callout3
Agrega una bifurcación al diagrama de lógica de escalera.
callout4
Agrega una rama en paralelo a una bifurcación existente.
callout_orange1
Muestra las categorías de los elementos del programa. Al seleccionar una categoría, se filtran los elementos de programa mostrados.
callout_orange2
Muestra los elementos de programa de la categoría seleccionada.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal