Visualización de valores de diagrama de lógica de escalera

En esta sección se explica cómo se muestran los valores de las variables en programas de diagrama de lógica de escalera para instrucciones con cuadro cuando el controlador está fuera de línea.

Para programas

Cuando no hay ningún valor inicial para una variable:
  • El valor predeterminado se muestra en el cuadro de instrucciones y en la cuadrícula de variables. En el caso del tipo de datos STRING, el valor predeterminado está vacío.
    Visualización del valor LD - Programa - Sin valor inicial
    Visualización del valor de LD - Programa - Sin valor inicial - Cadena
  • Puede cambiar el valor de la variable en el cuadro de instrucciones o en la cuadrícula de variables.
    Visualización del valor LD - Programa - Sin valor inicial
    Visualización del valor de LD - Programa - Sin valor inicial - Cadena
Cuando hay un valor inicial para una variable:
  • El valor predeterminado o un valor introducido anteriormente se muestra en el cuadro de instrucciones o la cuadrícula de variables. En el caso del tipo de datos STRING, el valor predeterminado está vacío.
    Visualización del valor LD - Programa - Valor inicial
    Visualización del valor LD - Programa - Valor inicial - Cadena
  • No puede cambiar el valor en el cuadro de instrucciones o en la cuadrícula de variables. El valor inicial se muestra en la cuadrícula de variables.
    Visualización del valor LD - Programa - Valor inicial - No editable
    Visualización del valor de LD - Programa - Valor inicial - No editable - Cadena

Para unidades de organización del programa (POU) de bloque de funciones definidas por el usuario (UDFB)

Cuando no hay ningún valor inicial para una variable:
  • El valor permanece vacío y de solo lectura.
    Cuadro de instrucciones POU del UDFB
  • La cuadrícula de variables no incluye la columna
    Valor
    .
    Cuadrícula de variables de POU del UDFB
Cuando hay un valor inicial para una variable:
  • El valor en el cuadro de instrucción permanece vacío y es de solo lectura.
    Cuadro de instrucción POU del UDFB - Con valor inicial
  • La cuadrícula de variables no incluye la columna
    Valor
    , pero un valor inicial introducido anteriormente se muestra en la columna
    Valor inicial
    .
    Cuadrícula de variables POU del UDFB - Con valor inicial

Para POU de Función definida por el usuario (UDF)

Cuando no hay ningún valor inicial para una variable:
  • El valor en el cuadro de instrucción permanece vacío y es de solo lectura.
    Cuadro de instrucciones de POU de la UDF
  • La cuadrícula de variables no incluye la columna
    Valor
    .
    Cuadrícula de variables de POU de la UDF
Cuando hay un valor inicial para una variable:
  • El valor en el cuadro de instrucción permanece vacío y es de solo lectura.
    Cuadro de instrucciones de POU de la UDF
  • La cuadrícula de variables no incluye la columna
    Valor
    , pero la columna
    Valor inicial
    muestra un valor inicial introducido anteriormente.
    Cuadrícula de variables de POU de la UDF - Con valor inicial

Para una variable de instancia de un bloque de funciones en un programa, UDFB o UDF

  • El valor de la instancia está vacío para cada operando del bloque de funciones.
  • Tras cargar el proyecto, el valor de todos los operandos, excepto la variable de la instancia, está vacío.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal