Ejemplos de programa de diagrama de lógica de escalera
Los siguientes ejemplos muestran programas de diagrama de lógica de escalera.
Ejemplo: Bloque de funciones OSR
El siguiente programa de ejemplo muestra el uso recomendado de un bloque de funciones OSR para detectar un flanco mientras está conectado al controlador.
Ejemplo: Bloque de funciones OSR

Ejemplo: Comparación de valores REAL utilizando SUB (-), ABS, y LT (<)
No se recomienda utilizar el tipo de datos REAL para las comparaciones de igualdad debido a las diferencias de redondeo. Dos valores pueden aparecer iguales en
FactoryTalk Design Workbench
, pero se evalúan como falsos.Por ejemplo, al comparar 23,500001 y 23,499999 ambos aparecen como 23,5, pero no serán iguales en el controlador.
Para comparar valores REAL, utilice una instrucción SUB para encontrar la diferencia y comprobar si es inferior a un valor de precisión establecido. Vea el ejemplo del programa de LD para obtener más información.
Ejemplo: Comparación de valores REAL utilizando SUB (-), ABS, y LT (<)

Entregue su opinión