Ir a una línea en el editor de lógica de escalera
Use el cuadro de diálogo
Ir a la línea
del editor de lógica de escalera para saltar rápidamente a una línea específico dentro de una unidad de organización del programa de lógica de escalera.Para ir a una línea en el editor de lógica de escalera
- En el editor de lógica de escalera, seleccione el
para abrir Ir a la línea. - EnIr a la línea, introduzca el número de línea o use los botones de flecha (
o icono de
) para seleccionar el número de línea deseado. - SeleccioneIr.
Entregue su opinión