Para agregar una línea al programa de diagrama de lógica de escalera
Las líneas son componentes gráficos de un programa de diagrama de lógica de escalera (LD) y representan un grupo de elementos de circuito que activan una bobina.
Para agregar una línea al programa de diagrama de lógica de escalera
- Realice una de las siguientes acciones:
- Desde laCaja de herramientas, arrastre el botón
a una ubicación válida en el editor de lenguaje.
indica una ubicación válida para colocar. - En el editor de lenguaje de LD, haga clic con el botón secundario en la líneaFinaly, a continuación, seleccioneAgregar elemento.
Entregue su opinión