Eliminar bifurcaciones de diagramas de lógica de escalera o niveles de bifurcaciones
Elimine una bifurcación de diagrama de lógica de escalera (LD) o un nivel de bifurcación para eliminar la bifurcación o el nivel de bifurcación y su contenido de una línea.
Para eliminar bifurcaciones o niveles de bifurcación de LD
- Realice una de las siguientes acciones:
- Seleccione la línea izquierda de la bifurcación o el nivel de bifurcación y, a continuación, seleccione la teclaSuprimiroRetroceso.
- Haga clic con el botón secundario en el carril izquierdo de la bifurcación o el nivel de bifurcación y, a continuación, seleccioneEliminar.
- Seleccione la línea derecha de dos o más bifurcaciones, o niveles de bifurcación que sean del mismo nivel y, a continuación, pulse las teclasSuprimiroRetrocesopara eliminarlos.
- Haga clic con el botón secundario en el carril derecho de dos o más bifurcaciones, o de niveles de bifurcación que sean del mismo nivel, y, a continuación, seleccioneEliminarpara eliminarlas.
Entregue su opinión