Agregar una bifurcación de diagrama de lógica de escalera

Las instrucciones colocadas en una bifurcación indican a la unidad de organización del programa (POU) que utilice:
  • La instrucción en la línea
  • La instrucción en una bifurcación
  • La instrucción en un nivel de bifurcación
  • La instrucción en el siguiente nivel de bifurcación
Para agregar una bifurcación a un diagrama de lógica de escalera
  • En la
    Caja de herramientas
    , arrastre el botón Agregar bifurcación a una ubicación válida.
    punto verde que muestra una ubicación válida indica una ubicación válida para colocar.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal