Agregar un nivel de bifurcación de diagrama de lógica de escalera

Las instrucciones colocadas en un nivel de bifurcación dirigen a la unidad de organización del programa a que ejecute la instrucción en el nivel de bifurcación actual o las instrucciones en otros niveles de bifurcación.
Para agregar una bifurcación a un programa de diagrama de lógica de escalera
  • En la
    Caja de herramientas
    , arrastre el botón Agregar línea paralela a una ubicación válida para agregar una línea paralela.
    Un punto verde que muestra la ubicación válida para colocar indica una ubicación válida para colocar.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal