Parámetros de bloque de instrucciones
En esta sección se presentan los parámetros de un bloque de instrucciones.
Parámetro | Descripción | |
|---|---|---|
Name | Identifica el parámetro. Las convenciones de nombre son las siguientes:
| |
Alias | Muestra el nombre corto utilizado en los editores de idioma gráficos. El nombre no puede contener más de 40 caracteres. | |
Data Type | Muestra el tipo de datos del parámetro, incluido:
| |
Direction | Indica la dirección del parámetro:
| |
Dimension | Muestra la dimensión de la matriz de un parámetro. La dimensión se define como un valor entero doble (Double Integer, DINT) positivo. El límite de tamaño máximo recomendado para una matriz multidimensional es [1..400,1..40]. Ejemplos:
| |
Comment | Muestra el comentario del parámetro. El comentario es texto de formato libre. | |
Initial Value | Muestra el valor de una variable cuando el controlador comienza la ejecución por primera vez. Por ejemplo, tras la descarga de un programa. Si no se retiene el valor, el valor inicial es el valor de una variable después de un ciclo de desconexión y conexión del controlador. El valor inicial puede ser el valor predeterminado o el valor que define el usuario al crear la variable. Utiliza la sintaxis correspondiente al Tipo de datos . | |
Value (Online) | Muestra el valor de la variable que difiere en función de la dirección de la variable. El valor está disponible cuando se supervisan las descargas de tiempo de ejecución. Los valores son:
| |
Value (Offline) | Muestra el valor de la variable que difiere en función de la dirección de la variable. El valor está disponible cuando se supervisan las descargas de tiempo de ejecución. Los valores son:
| |
Force | Indica si el valor del parámetro está forzado. El forzado funciona de forma diferente en variables simples y parámetros de bloque de funciones:
| |
Attribute | Indica los derechos de acceso de lectura y escritura del parámetro:
| |
String Size | Indica la longitud de la variable de cadena. Tamaño de cadena está disponible para el tipo de datos STRING. | |
Entregue su opinión