Añadir una descripción

Las descripciones son texto de formato libre que se puede insertar en cualquier lugar del programa de diagrama de bloque de funciones (Function Block Diagram, FBD). Las descripciones solo se utilizan para documentación y no tienen función en el programa.
Para agregar una descripción
  1. En la
    Caja de herramientas
    , arrastre el botón Agregar descripción al editor.
  2. En el cuadro de texto, introduzca la descripción.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal