Operadores

El conjunto de instrucciones de
FactoryTalk Design Workbench
incluye bloques de instrucciones para controladores
Micro800
que cumplen con IEC 61131-3; los operadores se incluyen en el conjunto de instrucciones de
Micro800
.
Un operador realiza operaciones lógicas básicas como operaciones aritméticas, lógica booleana, comparaciones o conversiones de datos.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal