Diagramas de transacción de las instrucciones de socket
Transacciones para el cliente TCP
En el siguiente diagrama se muestra una secuencia típica de transacciones de la interfaz de socket con el controlador actuando como un cliente TCP.
Transacciones para el cliente TCP

Transacciones para el servidor TCP
En el siguiente diagrama se muestra una secuencia típica de transacciones de la interfaz de socket con el controlador como un servidor TCP.
Transacciones para el servidor TCP

Transacciones para UDP con conexión abierta
En el siguiente diagrama se muestra una secuencia típica de transacciones de la interfaz de socket para comunicaciones UDP al utilizar el servicio de conexión abierta para especificar la dirección de destino.
Transacciones para UDP con conexión abierta

Transacciones para UDP sin conexiones abiertas
En el siguiente diagrama se muestra una secuencia típica de transacciones de la interfaz de socket para comunicaciones UDP sin utilizar el servicio de conexión abierta para especificar la dirección de destino. En este caso, el controlador especifica el destino de cada datagrama y recibe la dirección del remitente junto con cada datagrama recibido.
Transacciones para UDP sin conexiones abiertas

Entregue su opinión