MOVE
La instrucción MOVE asigna el valor de la entrada (i1) a la salida (o1).
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Para programas de texto estructurado, utilice el operador Equal (=) en lugar de MOVE.
Esta instrucción se aplica a los controladores Micro810, L20E, L50E y L70E.
MOVE

Parámetro | Tipo de parámetro | Tipo de datos | Descripción | |
|---|---|---|---|---|
EN | Entrada | BOOL | Cuando se establece como cierto, la instrucción está habilitada.
| |
i1 | Entrada | BOOL DINT REAL TIME STRING SINT USINT INT UINT UDINT | LINT ULINT DATE LREAL BYTE WORD DWORD LWORD | La entrada y la salida deben usar el mismo tipo de datos. |
o1 | Salida | BOOL DINT REAL TIME STRING SINT USINT INT UINT UDINT | LINT ULINT DATE LREAL BYTE WORD DWORD LWORD | La entrada y la salida deben usar el mismo tipo de datos. |
ENO | Salida | BOOL | Habilita la salida. Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera. | |
Ejemplos MOVE
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones MOVE

Ejemplo de diagrama de lógica de escalera MOVE

(* ST equivalence: *) ao23 := ai10;
Entregue su opinión