Ejemplo de matriz de cadena de COP
El ejemplo siguiente muestra una instrucción COP (copiar) que copia una matriz de cadena en la matriz Usint. La instrucción COP salta todos los elementos en la matriz original con longitud cero.
Para este ejemplo:
- La longitud se especifica en 4 bytes.
- El número de elementos de destino que se copiarán son 4 bytes.
- Todos los elementos de la matriz con longitud cero (en blanco) se saltarán.
- La instrucción COP detecta un elemento que no tiene longitud cero en la matriz de cadena [1], que se copia en la matriz Usint de designación [1] con 1. Uno es la longitud de la cadena en la matriz de cadena [1] y la matriz Usint [2] es 65, que equivale a "A" en el código ASCII.
- La instrucción COP detecta un elemento que no tiene longitud cero en la matriz de cadena [10], que es "a", y se copia en la matriz Usint de designación [3] con 1. Uno es la longitud de la cadena en la matriz de cadena [10] y la matriz Usint [4] es 97, que equivale a "a" en el código ASCII.
Diagrama de lógica de escalera

Elementos de matriz con valores

Entregue su opinión