Variables de eje

Las variables de eje se utilizan para controlar la posición, velocidad, aceleración y error para un eje de control de movimiento concreto.
  • En un diagrama de bloque de funciones
    Conecte gráficamente el parámetro de salida Eje de un bloque de funciones de control de movimiento con el parámetro de entrada AxisIn de otro bloque de funciones de control de movimiento para mayor comodidad. Por ejemplo, conecte el parámetro de salida del eje MC_POWER al parámetro de entrada MC_HOME AxisIn.
  • En un diagrama de lógica de escalera
    No puede asignarse una variable al parámetro de salida del eje de un bloque de funciones de control de movimiento, porque es de solo lectura.

Supervisar una variable AXIS_REF

Supervise una variable AXIS_REF o FBAXIS_REF en el software cuando está conectado al controlador cuando el motor de movimiento está activo, o bien en la aplicación del usuario como parte de la lógica del usuario. También puede hacerlo de forma remota a través de diversos canales de comunicación.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal