Validar las configuraciones IP en el controlador B
Siga estos pasos para comprobar que la configuración de IP sea correcta en el controlador B.
Para validar las configuraciones IP en el controlador B
- En elOrganizador de proyectos, haga doble clic en el controlador para abrir el espacio de trabajo del controlador.
- En el árbol delcontrolador, seleccioneEthernet.
- En la página de configuración del puerto Ethernet, compruebe que la configuración de la dirección IP sea correcta, tal como se identifica en la tabla siguiente.Configuraciones IP para el controlador BOpción de configuración IPValorDirección IP192.168.1.19Máscara de subred255.255.255.0Dirección de puerta de enlace192.168.1.1
Las opciones de dirección IP en la página de configuración de controlador tienen un aspecto similar al de la imagen siguiente:

Entregue su opinión