Crear variables globales para el controlador B

Use los siguientes pasos para crear variables globales para el controlador B.
Para crear variables globales para el controlador B
  1. En el
    Organizador de proyectos
    , haga doble clic en
    Variables globales
    para abrir la cuadrícula de variables globales.
  2. En la cuadrícula de variables globales, en la fila vacía, escriba el nombre de la variable
    UDINT_FromA
    .
  3. Configurar los parámetros restantes.
    1. Compruebe que el tipo de datos sea
      UDINT
      .
    2. Compruebe que el atributo
      Lectura/Escritura
      esté seleccionado.
La cuadrícula de variables globales debe tener un aspecto similar al de la imagen siguiente:
Variable global para el controlador B
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal