Agregar un operador EQ y una bobina
La instrucción Equal activa la escritura de un valor tras la conversión correcta del tipo de datos. Siga estos pasos para agregar un operador EQ (=), variables y una bobina.
Para agregar un operador EQ y una bobina
- Agregue una segunda línea realizando una de las siguientes acciones:
- En laCaja de herramientas, arrastre el
al lugar bajo la primera línea de lógica de escalera. - Seleccione la primera línea y, a continuación, seleccioneAlt+Mayús+R.
- Para agregar un operador EQ, realice una de las siguientes acciones:
- En laCaja de herramientas, en el cuadroBuscar, escribaEQ, y luego arrástrelo a una ubicación válida a la segunda línea de lógica de escalera.
- Seleccione la segunda línea de lógica de escalera y, a continuación, en laCaja de herramientas, haga doble clic enEQ.
- Agregar variables EQ.
- En el POU de diagrama de lógica de escalera, haga clic con el botón secundario en la variable y, a continuación, seleccioneSeleccionar variable.
- En el selector de variables, asigne variables de acuerdo con la siguiente tabla.Parámetros y nombres de variablesParámetroNombre de la variablei1COPstsi21
- Agregar una bobina al operador EQ.
- En laCaja de herramientas, enBuscar, introduzcaOTEy, a continuación, arrástrelo a la derecha de la salida del operador EQ en la segunda línea de lógica de escalera.
- En la segunda línea de lógica de escalera, haga clic con el botón secundario en elOTEy, a continuación, seleccioneNueva variable.
- EnNueva variable, escriba el nombre de la variableWriteValue, y, a continuación, seleccioneCrear.
La segunda línea de su programa de diagrama de lógica de escalera para mensajes MSG_CIPGENERIC tiene un aspecto similar al de la imagen siguiente:
Entregue su opinión