Agregar un bloque de funciones COP, variables y un contacto (MSG_CIPSYMBOLIC)

La instrucción COP se utiliza para convertir los datos que escribió en el tipo de datos de destino, de modo que sean compatibles con la variable del controlador.
Para agregar un bloque de funciones COP, variables y un contacto (MSG_CIPSYMBOLIC)
  1. Agregar un controlador.
    1. En el
      Organizador de proyectos
      , seleccione
      Nuevo dispositivo
      .
    2. En
      Agregar dispositivo
      , seleccione la casilla situada junto al controlador 2080-L50E0-48QVB.
    3. En
      Selección
      , escriba un nombre para el controlador y, a continuación, seleccione
      Agregar
      .
  2. Agregue un programa de diagrama de lógica de escalera.
    1. En el
      Organizador de proyectos
      , expanda nodo del controlador.
    2. Haga clic con el botón secundario en
      Programas
      y, a continuación, seleccione
      Nuevo programa
      .
    3. En
      Nuevo programa
      , en el cuadro
      Nombre
      , escriba
      CIPSymbolicMessage
      .
    4. Compruebe que el tipo de programa sea
      Diagrama de lógica de escalera
      .
    5. Seleccione
      Crear
      .
  3. Agregar un bloque de funciones COP.
    1. En el
      Organizador de proyectos
      , haga doble clic en
      CIPSymbolicMessage
      para abrir el programa.
    2. En la
      Caja de herramientas
      , en
      Buscar
      , introduzca
      COP
      , y, a continuación, arrastre el bloque de funciones a una ubicación válida en el editor de lenguaje o haga doble clic en
      COP
      para añadirlo al editor de lenguaje.
  4. Agregue variables COP y valores iniciales.
    1. En el
      Organizador de proyectos
      , en el programa que ha creado, haga doble clic en
      Variables locales
      .
    2. En la cuadrícula de variables locales, agregue variables de acuerdo con la siguiente tabla.
      Variables COP y valores iniciales
      Parámetro
      Nombre de la variable
      Tipo de datos
      Src
      ValueToWrite
      Matriz UDINT
      Valor inicial: 987654321
      SrcOffset
      0
      UINT
      Dest
      A_Data
      Matriz USINT
      DestOffset
      0
      UINT
      Length
      4
      UINT
      Swap
      Cierto
      BOOLEAN
      STS
      COPsts
      Matriz UINT
  5. Crear matrices.
    1. Para ValueToWrite, haga doble clic en
      Dimensión
      y, a continuación, cambie el tamaño de matriz a [1-1].
    2. Para A_Data, haga doble clic en
      Dimensión
      y, a continuación, cambie el tamaño de matriz a [1-4].
  6. Agregue un contacto.
    1. En la
      Caja de herramientas
      , en el cuadro
      Buscar
      , escriba
      XIC
      .
    2. En la
      Caja de herramientas
      , arrastre el XIC a la izquierda de la entrada del bloque de funciones COP en la primera línea de lógica de escalera.
    3. Haga clic con el botón secundario en el XIC y, a continuación, seleccione
      Nueva variable
      .
    4. En
      Nueva variable
      , escriba el nombre
      Convert_Data
      de la variable para el XIC y, a continuación, seleccione
      Crear
      .
La primera línea de su programa de diagrama de lógica de escalera para mensajes MSG_CIPSYMBOLIC tiene un aspecto similar al de la imagen siguiente:
Cómo se ve la primera línea del mensaje MSG_CIPSYMBOLIC
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal