Configurar valores de datos de objetos para mensajes explícitos (MSG_CIPGENERIC)

Para utilizar el bloque de funciones para mensajes explícitos de MSG_CIPGENERIC, configure el parámetro AppCfg con los valores correctos.
Hay varias fuentes de información que cubren la implementación y el uso de la comunicación de mensajes, incluyendo la Ayuda de
FactoryTalk Design Workbench
, los manuales de usuario y la biblioteca de documentación de Rockwell Automation.
Fuentes adicionales de información relacionada con la comunicación de mensajes
Fuente de información
Descripción
Cómo encontrar la información
Manual de usuario de su dispositivo de comunicación concreto
Contiene información importante sobre mensajería e información específica sobre la configuración de bloques de funciones de mensajes.
Apéndice C
del
Adaptador EtherNet/IP 22-COMM-E FRN 1.xxx
Proporciona información sobre los objetos de Ethernet/IP a los que se puede acceder mediante mensajes explícitos.
Especificación de Ethernet/IP
Define los objetos que se incluirán en cada dispositivo CIP: Objetos de identidad, de enrutador de mensajes y de red.
Controladores programables Micro800: Inicio con la mensajería de clientes de CIP
Proporciona instrucciones de inicio rápido para utilizar mensajes CIP simbólicos y genéricos en los controladores lógicos programables (PLC)
Micro830
y
Micro850
.

Datos del objeto de registro CIP

Los bloques de funciones MSG_CIPGENERIC utilizan los datos del objeto de registro CIP en el parámetro AppCfg. Los datos del objeto incluyen:
  • Código de clase
  • Instancia
  • Atributo de instancia
  • Service

Valores del parámetro AppCfg de MSG_CIPGENERIC

Utilice los valores del objeto de registro CIP en las variables de entrada para configurar los parámetros de los bloques de funciones MSG_CIPGENERIC. En la siguiente imagen se muestran los valores de datos del objeto de registro CIP en los parámetros de los bloques de funciones MSG_CIPGENERIC.
Valores del parámetro AppCfg de MSG_CIPGENERIC
Valores del parámetro AppCfg de MSG_CIPGENERIC
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal