Tiempo de espera del mensaje
En la siguiente tabla se describe el comportamiento de los temporizadores de los parámetros inUcmmTimeout y ConnMsgTimeout en función del estado y las solicitudes de mensajes.
Acción | Resultado |
|---|---|
Se habilita el mensaje. | Se activa el temporizador UcmmTimeout. |
Se solicita una conexión CIP. | Se activa el temporizador ConnMsgTimeout. |
El temporizador ConnMsgTimeout está activo. | Se deshabilita el temporizador UcmmTimeout. Aplicable a Ethernet/IP. |
Se completa la solicitud de conexión. | Se reactiva el temporizador UcmmTimeout. Aplicable a Ethernet/IP. |
Entregue su opinión