Conexiones de mensaje CIP/EIP
Se admite un máximo de 16 conexiones CIP (clase 3) y 16 conexiones EIP para la ejecución de mensajes de clientes.
La siguiente tabla describe el comportamiento de las conexiones CIP/EIP. Para Ethernet son aplicables todos los escenarios siguientes.
Escenario | Resultado |
|---|---|
La solicitud de mensaje está habilitada y CipConnMode=1. | Si no existe una conexión con el destino, se establece una conexión CIP. Si el puerto local de mensaje es Ethernet y no existe una conexión EIP con el destino, se establece una conexión EIP antes de establecer una conexión CIP. |
La solicitud de mensaje está habilitada, CipConnMode=0 y el puerto local del mensaje es Ethernet. | Si no existe una conexión EIP con el destino, se establece una conexión EIP. Si se designan varios mensajes para el mismo destino, los mensajes deben usar la misma conexión. |
ConnClose es Cierto, se cierran la conexión de mensaje y la sesión EIP al terminar la ejecución del mensaje. | Si varios mensajes comparten la misma conexión, la conexión se cierra al terminar el último mensaje. |
Se completa la ejecución del mensaje y ConnClose se configura como Falso. | La conexión no se cierra al terminar la ejecución del mensaje. |
Una conexión CIP o EIP que no está asociada con ningún mensaje activo se cierra si está inactiva durante x segundos, donde x es un valor de tiempo de espera de inactividad de encapsulado configurable que puede configurarse mediante el servicio CIP establecido. | Consulte objetos TCP/IP CIP volumen II de especificación CIP para obtener información relacionada con el servicio CIP establecido. |
Se cierra una conexión CIP y se cierran también las conexiones EIP. | Si varias conexiones CIP están usando la misma conexión EIP, la conexión EIP se cerrará una vez cerradas todas las conexiones CIP asociadas. |
El controlador pasa de un modo de ejecución (Ejecución, Ejecución remota, Exploración única de prueba remota y Peldaño único remoto) a un modo de no ejecución. | Se fuerza el cierre de todas las conexiones activas. |
Entregue su opinión