Diagrama de temporización de ejecución de mensajes (Peldaño = Falso)

La siguiente tabla describe las condiciones de mensaje y el estado de bit para cada paso de ejecución identificado en el diagrama de temporización cuando el peldaño cambia a Falso durante la ejecución.
Diagrama de temporización de ejecución de mensajes (Peldaño = Falso)
Paso
Descripción del mensaje
Estado de bit
1
La condición Peldaño cambia a CIERTO. Se habilita la ejecución del mensaje.
Se activa el bit EN. Todos los demás bits se borrarán.
2
La condición Peldaño cambia a Falso. Continúa la ejecución del mensaje.
3
Se adquiere el búfer del mensaje. En este momento, los datos de entrada (esto es, el parámetro de datos de los mensajes de escritura) se copian para transmitirse. Los cambios realizados posteriormente en los datos de entrada no se reflejarán en el mensaje transmitido.
Se activa el bit EW.
4
Se inicia la transmisión del mensaje.
Se borra el bit EW. Se establece el bit ST.
5
Se recibe la respuesta del mensaje.
Se borra el bit ST. Se activa el bit DN.
6
El mensaje se vuelve a explorar tras el paso 5.
Se borra el bit EN.

Diagrama de temporización para (Línea = Falso)

Diagrama de temporización cuando la condición de línea es falso
Diagrama de temporización cuando la condición de línea es falsa
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal